0000509775_02_fr

Installer le gestionnaire web et les répartiteurs

Avant de connecter les câbles de bus :

  • Tenez compte des longueurs de câble de bus à utiliser. Les câbles sont disponibles en plusieurs longueurs pour éviter toute longueur de câble inutile.

  • Consultez les informations et les distances maximales pour l’installation des câbles de bus dans le chapitre Longueur du câble de bus et détails de câblage.

  • Si un répéteur est nécessaire parce que la distance maximale est dépassée, installez-le à moins de 100 m du gestionnaire web. Les distances maximales sont ensuite calculées à partir du répéteur et non du gestionnaire web.

  1. Montez le gestionnaire web ou l’armoire de contrôle avec le gestionnaire web à l’intérieur.
  2. Si applicable, montez le ou les répartiteurs.
  3. Uniquement pour les solutions sans répartiteur :
    1. Raccordez le câble de bus (A) du module le plus proche au gestionnaire web.
    2. Raccordez le câble d’alimentation (C) au gestionnaire web.
    IMPORTANT: Utilisez toujours une source d’alimentation sécurisée pour le gestionnaire web.
  4. Uniquement pour les solutions avec répartiteur(s) :
    1. Raccordez les câbles de bus (A) des modules les plus proches aux répartiteurs.
    2. Le cas échéant, raccordez les câbles de bus (A) entre les répartiteurs supplémentaires.
    3. Raccordez le câble de bus (B) du répartiteur le plus proche au gestionnaire web.
    4. Raccordez le câble d’alimentation (C) au gestionnaire web.
    IMPORTANT: Utilisez toujours une source d’alimentation sécurisée pour le gestionnaire web.

Exemples d’installation de gestionnaire web et de répartiteur

Exemple d’installation avec répartiteur

Exemple d’installation sans répartiteur

Exemples d’installation avec armoires de contrôle

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.