DOCA0248DE-18

Firmwareaktualisierung über die Webseiten des EcoStruxure Panel Server

Um die Firmware über die Webseiten des Panel Server zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie sicher, dass der Panel Server während der Aktualisierung der Firmware permanent mit Strom versorgt wird.

  2. Rufen Sie die neueste Version der Firmware des Panel Server ab und speichern Sie sie auf Ihrem PC. Dazu stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

    • Auf der Schneider Electric-Website Ihres Landes

      HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Sie das für Ihr Modell und Ihre Hardwareversion des Panel Server geeignete Firmware-Update auswählen.
    • Direkt auf der Seite Wartung > Firmwareaktualisierung der Webseiten in Schritt 5 dieses Verfahrens. Das richtige Firmware-Update für Ihr Panel Server-Modell wird automatisch ausgewählt.

  3. Verbinden Sie Ihren PC mit dem Panel Server über ein Ethernet-Kabel oder mit Wi-Fi über den Wi-Fi-Zugangspunkt. Die Verbindungsverfahren sind im Dokument DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch beschrieben.

  4. Gehen Sie wie im Dokument DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch beschrieben vor, um auf die Panel Server-Webseiten zuzugreifen.

  5. Navigieren Sie auf den Panel Server-Webseiten zu Wartung > Firmwareaktualisierung. Sie können das richtige Firmware-Update aus dem Bereich Entsprechende Firmware abrufen herunterladen. Klicken Sie auf Datei herunterladen, um die Firmware in Ihren PC herunterzuladen.

  6. Importieren Sie die Firmwaredatei unter Firmwareaktualisierung durch Klicken auf Datei importieren und Auswahl der heruntergeladenen Firmwaredatei in Ihrem Datei-Explorer. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

  7. Starten Sie den Panel Server neu, um die Firmware zu aktualisieren.

    HINWEIS: Der Zugriff auf die Panel Server-Webseiten ist während des Neustarts des Panel Server nicht möglich.

  8. Prüfen Sie nach dem Neustart, ob es sich bei der Firmwareversion um die neueste Version handelt, um sicherzustellen, dass das Update angewendet wurde.

    Falls die Firmwareversion noch die alte ist, führen Sie den Firmwareaktualisierungsvorgang erneut durch.

    Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den Kundensupport von Schneider Electric.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.