DOCA0248DE-18

Grundlegende Korrekturen für die Firmwareversion 002.004.000

  • Wireless-Geräte waren zeitweise nicht in der Lage, einen vom Panel Server gesendeten Befehl auszuführen, und die Meldung Action already in progress (Aktion wird bereits ausfgeführt) wurde auf den Webseiten angezeigt.

  • Eine Fernkonfiguration wurde nicht erfolgreich angewendet, wenn einige Modbus-Geräte zum Zeitpunkt des Empfangs der Fernkonfiguration von der Cloud Kommunikationsprobleme mit dem Panel Server hatten. Der letzte Fernkonfigurationsstatus wird u. U. als Reset to blank state (Zurücksetzen in Leerzustand) angezeigt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.