DOCA0248DE-18

Hauptkorrekturen für Version 002.001.000

Die folgenden Fehler wurden in der Panel Server-Firmwareversion 002.001.000 behoben:

  • Das Symbol für die Wi-Fi-Signalstärke auf der Panel Server-Webseite Wi-Fi-Infrastruktur zeigte nicht die richtige Signalstärke an.

  • Acti9 Active-Geräte haben die Veröffentlichung der Panel Server-Topologie blockiert.

  • Die Stromzähler-Modelle PM5340 und PM5341 wurden als unbekannte Geräte angezeigt, wenn sie vom Panel Server erkannt wurden.

  • Bestimmte Sonderzeichen wurden im Passwort nicht akzeptiert, wenn eine Verbindung zum SFTP-Server oder zum HTTPS-Server hergestellt wurde.

  • Im Fenster für den lokalen CSV-Export von einem Panel Server Advanced fehlten die folgenden Informationen:

    • Maßeinheiten

    • Bestimmte Messungsnamen, wenn beim Export alle Geräte berücksichtigt wurden

  • Fehlerhafte Kommunikationsverlust-Alarme wurden möglicherweise kurzzeitig während des Panel Server-Starts nach einem Aus- und Wiedereinschalten angezeigt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.