DOCA0248DE-17

Neue Funktionen für 002.000.000

  • Erhöhung der maximalen Anzahl an Alarmen, die für die Veröffentlichung ausgewählt werden können, von 100 auf 500. Von den 500 Alarmen können maximal 300 von Modbus SL-Geräten stammen.

  • Erweiterung um die folgenden unterstützten Geräte:

    • Wireless-Geräte:

      • Exiway Light-Gerät

      • MasterPacT MTZ mit MicroLogic Active AP oder EP

    • Modbus-Geräte: BSCM-Modbus SL/ULP-Modul

  • Über den Wi-Fi-Zugangspunkt können Sie eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk des Panel Server mit einem Smartphone herstellen, auf dem die mobile Schneider Electric EcoStruxure Power Commission App ausgeführt wird. Über die App können Sie verbundene Geräte konfigurieren.

  • Hinzufügen einer lokalen Zeitzone, die unter Einstellungen > Allgemein > Datum und Uhrzeit eingestellt werden kann. Wenn diese Einstellung aktiviert wird, wird die lokale Zeitzone verwendet:

    • Für Daten, die auf den folgenden Webseiten angezeigt werden:

      • Überwachung und Steuerung

      • Startseite

      • Trending

    • In E-Mails für Alarme

    • Für auf einem SFTP- oder HTTPS-Server veröffentlichte Daten

    • Für in eine lokale Datei exportierte Daten

    UTC wird zur Veröffentlichung in Cloud-Anwendungen und zur Protokollierung von Daten verwendet, selbst wenn die lokale Zeitzone eingestellt ist.

  • Zusätzliche Unterstützung für das RSTP-Protokoll, das robuste Ethernet-Ringtopologien für kritische Anwendungen ermöglicht. RSTP ist nur verfügbar, wenn der Panel Server im geschalteten Modus konfiguriert wird.

  • Hinzufügen der folgenden unterstützten Messungen:

    • Dampfvolumen (m3)

    • Dampfdurchfluss (m3/s)

    • Dampfmassenstrom (kg/s)

    • Luftvolumen (m3)

    • Luftstrom (m)3/s)

    Diese Messungen werden in einem benutzerdefinierten Gerätemodell angegeben, das im Webportal-Tool EcoStruxure Power Commission erstellt und in den Panel Server importiert wird. Die Messwerte sind auf der Webseite Überwachung und Steuerung verfügbar.

  • Verbesserte Benutzerfreundlichkeit der Panel Server-Webseiten:

    • Ladezeit der Webseiten verbessert.

    • Verbesserungen der Seite Datenverwaltung:

      • Unter Lokaler Export kann bei der Zeitraumauswahl jetzt ein einzelnes Gerät oder Alle Geräte ausgewählt werden.

      • Eine Bannermeldung informiert Sie über den Zweck und das Ergebnis der Auswahl von Messungen und Alarmen.

      • Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Messdaten werden oben auf der Seite angezeigt.

    • Auf der Webseite Überwachung und Steuerung werden am oberen Seitenrand Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Messdaten angegeben.

    • Auf der Seite Wartung > Firmware Aktualisierung wurden folgende Bereiche hinzugefügt:

      • Rufen Sie die richtige Firmware ab mit einer Schaltfläche, über die das richtige Firmware-Update für Ihren Panel Server direkt auf Ihren PC heruntergeladen werden kann.

      • Weitere Informationen mit einer Schaltfläche, über die Sie auf allgemeine Informationen zu Panel Server-Produkten zugreifen können.

    • Die Ladezeit der Startseite wurde verbessert.

    • Die Seite Trending weist folgende Verbesserungen auf:

      • Für die Vergleichsfunktion wurde Granularität (Anzeige der Daten nach Stunde, Tag oder Monat) hinzugefügt.

      • In der Geräteansicht und der Aggregierten Ansicht wurde der Zeitraum Benutzerdefiniert hinzugefügt.

      • Für den Trendverfolgungszeitraum wurde zusätzlich zum Datum eine bearbeitbare Startzeit hinzugefügt.

      • Es wurden ein grafischer Indikator (Schattierung in Balkendiagrammen, orangefarbener Punkt in Liniendiagrammen) und ein Tooltip hinzugefügt, um auf Datenpunkte zu verweisen, die durch Extrapolation berechnet wurden oder die aufgrund eines geänderten Erfassungszeitraums fehlen könnten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?