DOCA0248DE-18

Einschränkungen für die Firmwareversion 002.005.000

Allgemeine Leistung und Einschränkungen

  • Halten Sie die Firmware auf dem neuesten Stand, um dem Customer Care Center von Schneider Electric den Fernzugriff auf die Panel Server-Webseiten zu ermöglichen.

    Die Fernzugriffszertifikate für jede Firmwareversion sind bis zu den in der Tabelle angegebenen Daten gültig.

    Panel Server - Firmwareversion Gültigkeitsdatum des Fernzugriffszertifikats

    002.005.000

    08. Oktober 2026

    002.004.000

    10. August 2026

    002.003.000

    07. Mai 2026

    Weitere Informationen zur Firmwareaktualisierung finden Sie im Dokument DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

Einschränkungen für Wireless-Geräte

  • Unter bestimmten Umständen ist nach einer Wiederherstellung auf dem Panel Server die Seite Einstellungen für ein PowerTag Control IO-Gerät (A9XMC1D3) auf den Panel Server-Webseiten nicht zugänglich. Die Seite hängt in einer Ladeschleife und zeigt die Konfigurationseinstellungen nicht an. Das PowerTag Control IO-Gerät funktioniert weiterhin einwandfrei.

    Wenden Sie sich an das Schneider Electric Customer Care Center, um den Zugriff auf die Konfigurationsseite für dieses Gerät wiederherzustellen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.