DOCA0106ZH-14

实时数据

描述

实时数据 页面提供:

  • 单个设备页面 上实时显示的连接到 EIFE 接口的断路器的基本读数。

  • 设备摘要页面 上提供断路器摘要信息。

  • 趋势 上针对选定主题提供断路器的实时趋势。

注: 显示停止运行时,按下功能键 F5 刷新网页。

单个设备页面

此页面实时显示连接到 EIFE 接口的断路器的基本读数。其中包括:以绿色、橙色和红色指示的断路器健康状态、抽架状态、负载电流、功率、功率因数、电压等。

表格显示监控设备实时数据的步骤:

步骤

操作

结果

1

EIFE 菜单栏中,单击 监控

显示 监控 菜单。

2

监控 菜单的 实时数据 子菜单中,从 单个设备页面 中选择断路器。

显示断路器的实时数据。

设备摘要页面

设备摘要表格视图显示连接到 EIFE 接口的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的摘要。

步骤

操作

结果

1

监控 菜单的 实时数据 子菜单中,选择 设备摘要页面

展开树结构,查看摘要页面选项。

2

选择要查看的 摘要页面

显示设备选择列表。

3

可用设备 中选择断路器,然后单击 应用

注: 单击 全选 可选择所有可用设备。单击 全部清除 可取消选中所有已选定的设备。

然后显示断路器摘要。

注: 单击 新选项 返回设备选择列表。

趋势

步骤

操作

结果

1

EIFE 菜单栏中,单击 监控

显示 监控 菜单。

2

监控 菜单的 实时数据 子菜单中,选择 趋势

展开数据树,以选择实时数据选项和时间趋势选项。

3

选择 实时趋势

显示实时趋势显示页面。

4

可用设备 列表中选择断路器。

选择用于趋势绘制的断路器。

5

可用主题 列表中选择最多 8 个主题。

选择绘制趋势的主题。

6

单击 应用 打开 实时趋势 显示页。

显示实时趋势显示页面。

7

设置趋势参数。

可设置趋势参数。

趋势参数

步骤

操作

结果

1

选择 绝对 相对 趋势。

注: 每次采样后, 绝对 将在图形中重新绘制 x 轴,填充自趋势开始以来收集的所有数据。每次采样后, 相对 将用最新数据更新图形,同时 x 轴始终显示选定的总趋势时间。

选择图表模式。

2

在 1 至 15 分钟之间选择趋势时间。这是趋势的持续时间。

选择趋势的时间量。

3

选择 开始采样 ,以便开始绘制选定主题的趋势。

注: 通过单击 停止采样 ,可在达到趋势时间前停止绘制趋势。如果停止采样后按 开始采样 ,将开始新的趋势绘制。

开始趋势绘制。

4

按下 数据点 查看趋势时间内记录的所有采样主题的记录。

显示趋势期间采样的所有主题值的记录。

5

按下 新选择 以重新选择要绘制趋势的设备和主题。

返回实时趋势设置页面。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?