DOCA0037ES-13

Exploración

Navegación por las pantallas

En un menú o submenú, puede navegar por las pantallas con los iconos del pie de página.

Las acciones de exploración pueden ejecutarse pulsando los iconos. Consulte la lista de iconos para conocer el significado de cada uno de ellos.

Los iconos están disponibles según la configuración de red, el menú seleccionado y las acciones posibles.

NOTA: Un icono gris significa que la opción o acción no está disponible en el contexto real.

Entrada de datos

Cuando una acción requiere una entrada alfanumérica (por ejemplo, escribir una denominación), se muestra el siguiente teclado táctil:

Cuando una acción requiere una entrada numérica (por ejemplo, escribir una dirección IP), se muestra el teclado numérico.

NOTA: También puede visualizar el teclado numérico pulsando la tecla 123 del teclado alfanumérico.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?