Alarmas en tiempo real
Descripción general
Las alarmas se muestran de forma diferente según su nivel de prioridad.
Alarmas para interruptores automáticos
Las alarmas predefinidas de los interruptores automáticos se visualizan en la Pantalla FDM128 de la siguiente manera:
|
Prioridad de alarma |
Descripción |
|---|---|
|
Disparo |
Cuando se produce un disparo, la pantalla de FDM128 muestra una ventana emergente. La siguiente ventana representa un ejemplo de un disparo en el interruptor automático CB01. Debe cerrar esta ventana antes de regresar a la . Esta alarma también aparece como un icono rojo en la pantalla y en la barra de título de la pantalla . |
|
Alta |
El icono del dispositivo pasa a ser de color rojo para indicar una alarma de prioridad alta Modo de iconos. Esta alarma también aparece como icono rojo en la barra de título de la pantalla . |
|
Media |
Cuando se produce una alarma de prioridad media, aparece un icono naranja en las pantallas y en la barra de título de las pantallas . |
|
Baja |
Las alarmas de prioridad baja sólo se registran en el historial de alarmas y pueden verse en el submenú . |
Alarmas de interruptores automáticos conectados al dispositivo Acti9 Smartlink SI B
Las alarmas se producen según el tipo de interruptor automático:
-
Interruptores automáticos Acti9 : cuando se produce una alarma, la pantalla de FDM128 muestra una ventana emergente. Debe cerrar esta ventana antes de regresar a la . Esta alarma también aparece como un icono rojo en la pantalla y en la correspondiente pantalla de Acti9 Smartlink SI B y Acti9 Smartlink Modbus ().
-
Otros interruptores automáticos: la alarma aparece como un icono rojo en la pantalla y en la correspondiente pantalla ().
Un ejemplo de este tipo de interruptor automático es el elemento C del diagrama de arquitectura en el que se observa el Pantalla FDM128 conectado a un Acti9 Smartlink SI B .
Iconos de pantalla de cuadrícula - Vista general
|
Color del icono |
Descripción |
|---|---|
|
Roja |
Hay una alarma activa de gravedad alta o se ha disparado el interruptor automático. |
|
Parcialmente naranja (se muestran el valor actual y el ID) |
Hay una alarma activa de gravedad media. |
|
Totalmente naranja (sólo se muestra el ID) |
La pantalla de FDM128 ha perdido la comunicación con el interruptor automático. Compruebe la conexión del cable o verifique si el tiempo de espera de la línea serie Modbus está establecido en 1 segundo. |
|
Totalmente naranja (se muestran los símbolos de desconexión e ID) |
El interruptor automático está en posición desenchufada. |
Para ver los detalles de la alarma activa actual, consulte el submenú .