990-91430D-012

LED d'état

LED État de la batterie Description
Normal

Le disjoncteur batterie est ouvert (position OFF).

Normal

Le disjoncteur batterie est fermé (position ON).

Normal

Les batteries sont en train d'être déchargées.

Normal

Les batteries sont en train d'être rechargées.

Alarme majeure

Le disjoncteur batterie s'est déclenché et est ouvert (position OFF).

Alarme mineure

Le disjoncteur batterie est fermé (position ON).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.