990-91430D-012

Installation de l'ancrage antisismique avant

  1. Installez le support antisismique avant (support d'expédition avant) sur l'armoire batterie.
  2. Fixez le support antisismique avant au sol à l'aide du matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support antisismique avant est de ø14 mm. Utilisez au minimum du matériel M12 classe 8.8.
    NOTE: Les vis de fixation au sol ne sont pas fournies.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.