990-91430D-012

Arrêt de la solution de batterie

NOTE: Cette procédure sert uniquement à arrêter temporairement la solution de batterie. Si la solution de batterie doit rester à l'arrêt pendant une période plus longue, contactez Schneider Electric.
DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
L'armoire batterie contient une source d'énergie interne. Une tension dangereuse est toujours présente après l'ouverture du disjoncteur batterie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Placez manuellement le disjoncteur batterie de chaque armoire batterie individuelle en position ouverte (position OFF) pour déconnecter l'alimentation de la batterie de l'ASI.
    NOTE: Le BMS du système et le BMS du rack continueront à fonctionner.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.