990-91430D-012

Démontage ou déplacement de l'armoire batterie à un nouvel emplacement

  1. Verrouillez/étiquetez le disjoncteur batterie en position ouverte (position OFF) et ouvrez les deux porte-fusibles dans l'armoire batterie.
  2. Verrouillez/étiquetez l'alimentation du convertisseur CA/CC SMPS en amont (le cas échéant).
  3. Déconnectez et retirez tous les câbles de puissance de l'armoire batterie. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Raccordement des câbles d'alimentation.
  4. Déconnectez et retirez tous les câbles de signal de l'armoire batterie. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Acheminement des câbles de signal vers les ports du dispositif de commutation, du BMS du rack et du BMS du système.
  5. Déconnectez et retirez les câbles de puissance du convertisseur CA/CC SMPS (le cas échéant). Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'installation du convertisseur CA/CC SMPS.
  6. Contactez Schneider Electric pour le retrait des jeux de barres de batterie et des kits de fusibles. Les jeux de barres de batterie et les kits de fusibles ne doivent être retirés que par un technicien de service après-vente ou un partenaire de service certifié par Schneider Electric.
  7. Retirez les batteries des étagères. Recyclez ou réutilisez les batteries, selon le cas.
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    L'entretien des batteries doit être réalisé ou supervisé par un spécialiste qualifié connaissant bien les batteries et les précautions requises. Ne laissez aucune personne non autorisée s'approcher des batteries.
    • Recyclez les batteries plomb-acide de manière appropriée. Les batteries contiennent du plomb et de l'acide sulfurique dilué.
    • Mettez au rebut les batteries conformément aux réglementations locales et nationales.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  8. Contactez Schneider Electric pour le retrait des jeux de barres entre les armoires. Les jeux de barres d'interconnexion ne doivent être retirés que par un technicien de service après-vente ou un partenaire de service certifié par Schneider Electric.
  9. Retirez les supports d'ancrage antisismiques avant et arrière de l'armoire. Mettez-les de côté pour la réinstallation. Pour plus de détails, reportez-vous aux sections Installation de l'ancrage antisismique avant et Installation de l'ancrage antisismique arrière.
  10. Fermez et verrouillez la porte avant de l'armoire.
  11. Soulevez les pieds de l'armoire jusqu'à ce que les roulettes soient complètement en contact avec le sol.
  12. Vous pouvez maintenant déplacer chaque armoire en la faisant rouler.
    AVERTISSEMENT
    DANGER de basculement
    • Les roulettes des armoires sont exclusivement destinées au transport sur des surfaces plates, planes, dures et horizontales.
    • Les roulettes de l'armoire sont destinées au transport sur de courtes distances (c'est-à-dire à l'intérieur d'un même bâtiment).
    • Déplacez-vous lentement et soyez attentifs aux conditions du sol et à l'équilibre de l'armoire.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  13. Pour le transport sur des distances plus longues ou dans des conditions qui ne conviennent pas aux roulettes de l'armoire :
    AVERTISSEMENT
    DANGER de basculement
    Pour le transport sur des distances plus longues ou dans des conditions qui ne conviennent pas aux roulettes de l'ASI, assurez-vous que :
    • le personnel effectuant le transport dispose des compétences nécessaires et a reçu une formation adéquate ;
    • vous utilisez les outils appropriés pour soulever et transporter l'armoire en toute sécurité ;
    • le produit est protégé contre les dommages au moyen d'une protection appropriée (comme l'emballage ou le conditionnement).
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
    AVERTISSEMENT
    Partie supérieure de l'armoire lourde
    La partie supérieure de l'armoire batterie est la plus lourde. Prenez les précautions nécessaires lors de la manipulation et de la préparation au transport ou à l'expédition.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

    Exigences en matière de transport :

    • Montez l'armoire en position verticale au centre d'une palette adaptée. La palette doit être adaptée au poids de l'armoire.

    • Utilisez des méthodes de fixation appropriées pour monter l'armoire sur la palette.

    DANGER
    DANGER de basculement
    • L'armoire doit être fixée de manière appropriée à la palette immédiatement après avoir été placée sur celle-ci.
    • Le matériel de fixation doit être suffisamment solide pour résister aux vibrations et aux chocs pendant le chargement, le transport et le déchargement.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
    AVERTISSEMENT
    Comportement imprévu de l'équipement
    Ne soulevez pas l'armoire à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un transpalette directement sur le châssis, car cela pourrait la déformer ou l'endommager.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  14. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Démantelez l'armoire batterie OU
    • Déplacez l'armoire batterie vers un nouvel emplacement pour l'installer.
  15. Uniquement pour l'installation de l'ASI dans un nouvel emplacement : Suivez le manuel d'installation de l'armoire batterie pour l'installer dans le nouvel emplacement. Reportez-vous à la section Procédure d'installation pour un aperçu de l'installation. Le démarrage doit être réalisé uniquement par Schneider Electric.
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    Le démarrage doit être réalisé uniquement par Schneider Electric.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.