990-91430D-012

Redémarrez la solution de batterie

  1. Effectuez les étapes suivantes sur toutes les armoires batteries dans la solution de batterie.
    1. Retirez le cache situé devant le bouton de démarrage et appuyez sur le bouton.
      • La LED du bloc d'alimentation 2 et la LED d'alimentation s'allument.

      • Les LED ANORMAL et ALARME doivent rester éteintes.

    2. Réinstallez le cache devant le bouton de démarrage.
    3. Placez le disjoncteur batterie en position fermée (position ON).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.