990-91430D-012

Présentation des câbles de bus CAN entre les armoires batteries

NOTE: Dans les systèmes comportant plusieurs armoires batteries, retirez les câbles 0W76935 de CAN 1 dans le BMS du rack vers les E/S CAN du BMS du système dans l'armoire batterie 2 et l'armoire batterie 3.

1. Acheminez le câble de signal 0W76928 du port CAN 2 de l'armoire batterie 1 au port CAN 1 de l'armoire batterie 2. Répétez l'opération pour les autres armoires batteries. Ne raccordez pas les câbles CAN, le technicien Schneider Electric effectuera les raccordements lors de la mise en service.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.