990-91430D-012

Raccordement des câbles d'alimentation

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les plaques presse-étoupe sont installées, ni à proximité de l'armoire batterie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Retirez les plaques presse-étoupe.
  2. Percez des trous ou effectuez des perforations pour les câbles/fourreaux dans la plaque presse-étoupe arrière comme indiqué sur l'étiquette de la plaque presse-étoupe.
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    Assurez-vous qu'aucune arête tranchante ne peut endommager les câbles.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  3. Installez les fourreaux (le cas échéant) et replacez les plaques presse-étoupe.
  4. Acheminez les câbles d'alimentation via la plaque presse-étoupe et raccordez-les aux bornes :
    1. Raccordez le câble PE à la borne PE/Raccordez le câble du conducteur de mise à la terre à la borne de mise à la terre.
    2. Pour les installations avec des cosses de câble à deux trous uniquement, retirez temporairement le cache de protection.
      NOTE: Le cache de protection doit être réinstallé lorsque le câble CC a été raccordé.
    3. Raccordez les câbles CC+ et CC- aux bornes CC+ et CC-.
  5. Raccordez les câbles d'alimentation dans l'ASI. Si la solution comporte plusieurs armoires batteries, raccordez toutes les armoires batteries à l'ASI comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
    NOTE: Si le courant de court-circuit combiné des armoires batteries dépasse la tension nominale en court-circuit de l'ASI, un coffret avec des fusibles ou un coffret externe avec un disjoncteur batterie doit être installé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Schneider Electric et vous reporter aux schémas explicatifs pour votre ASI spécifique.
    NOTE: Suivez le schéma de câblage correct en fonction de votre système.

    Connexion à 2 câbles

    Connexion à 3 câbles

  6. Réinstallez les deux couvercles transparents.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.