990-91430D-012

Positionnement et interconnexion des armoires batteries

NOTE: Cette procédure décrit comment positionner et interconnecter plusieurs armoires batteries. Si votre système ne comporte qu'une seule armoire batterie, il vous suffit de suivre les étapes 2 et 3.
  1. Retirez les panneaux latéraux qui sont adjacents aux autres armoires batteries.
  2. Mettez en place l'armoire batterie la plus à droite en la poussant. Pour l'ancrage antisismique, assurez-vous que le support antisismique arrière se raccorde aux ancrages arrières.

    Vue arrière

  3. Abaissez les pieds réglables jusqu'à ce qu'ils touchent le sol : utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que l'armoire est bien à l'horizontale.
  4. Mettez en place la deuxième armoire batterie la plus à droite en la poussant, alignez-la avec l'ancrage antisismique (le cas échéant) et mettez-la à l'horizontale, comme indiqué dans les étapes 2 et 3.
  5. Installez les dix vis d'interconnexion (cinq à l'avant et cinq à l'arrière) entre les deux armoires batteries.
    NOTE: Pour atteindre les cinq vis d'interconnexion à l'arrière de l'armoire batterie la plus à gauche, le panneau latéral gauche peut être retiré. Réinstallez le panneau latéral gauche sur l'armoire batterie la plus à gauche après l'interconnexion.
  6. Mettez en place la troisième armoire batterie en la poussant, alignez-la avec l'ancrage antisismique (le cas échéant), mettez-la à l'horizontale et interconnectez-la avec les autres armoires batteries, comme indiqué dans les étapes 2, 3 et 5. Continuez jusqu'à ce que toutes les armoires batteries soient en place, à l'horizontale et interconnectées.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.