990-91430D-012

Installez les modules de batteries dans l'armoire batterie.

Module de batterie de type A

Module de batterie de type B

AVERTISSEMENT
risque de blessure et de décharge électrique
  • Soyez prudent lors de l'installation et du retrait des modules de batteries (>17 kg).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  1. Installez les modules de batteries sur les étagères de haut en bas.
    NOTE: Prêtez une attention particulière à l'emplacement des modules de batteries de type A et de type B.

    Configurations de batterie pour les armoires batteries avec 17, 16, 13 et 10 modules de batteries

  2. Réinstallez le panneau à l'avant des étagères de batteries.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.