990-91430D-012

Acheminement des câbles de signal vers les ports du dispositif de commutation, du BMS du rack et du BMS du système

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les plaques presse-étoupe sont installées, ni à proximité de l'armoire batterie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Veuillez vous référer aux schémas explicatifs de l'ASI pour avoir une vue d'ensemble des raccordements avant de préparer et d'acheminer les câbles de signal.
  1. Retirez les plaques presse-étoupe pour les câbles de signal.
  2. Percez des trous ou effectuez des perforations pour les câbles/fourreaux et installez les fourreaux (le cas échéant).
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    Assurez-vous qu'aucune arête tranchante ne peut endommager les câbles.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  3. Le câble de signal TBTS 0W13444 fourni et les câbles de signal TBT 0W76929 et 0W13442 ont une longueur de 5 m (16,4 pieds). Vous pouvez allonger la longueur des trois câbles de signal si la distance à l'ASI est supérieure aux 5 m (16,4 pieds) prévus. Suivez l'une des instructions ci-dessous :

    Spécifications du câble de signal

    0W13444 4 conducteurs, 22 AWG, 600 V ETFE UL10086, toron, 90 °C
    0W76929 2 conducteurs, 24 AWG, 600 V ETFE UL10086, double isolation, toron, 90 °C
    0W13442 2 conducteurs, 22 AWG, 600 V ETFE UL10086, double isolation, toron, 90 °C
    • Le câble de signal fourni est suffisamment long pour raccorder l'armoire batterie à l'ASI : retirez l'adaptateur mâle de l'extrémité des câbles de signal et passez à l'étape suivante. OU
    • Le câble de signal n'est PAS suffisamment long pour raccorder l'armoire batterie à l'ASI : retirez le connecteur femelle et l'adaptateur mâle de l'extrémité du câble de signal, réduisez la longueur du câble de signal à 120 mm (4,7 pouces) et replacez les étiquettes, le connecteur femelle et l'adaptateur mâle sur le câble de signal. Attachez à l'adaptateur mâle un câble de signal* (non fourni) de la longueur appropriée pour raccorder l'armoire batterie à l'ASI. Vous pouvez également sertir les rallonges de câble de signal. Assurez-vous que le point de sertissage se trouve à l'intérieur de l'armoire batterie, et non dans les fourreaux ou les chemins de câbles à l'extérieur de l'armoire batterie.
  4. Acheminez le câble de signal TBTS 0W13444 et les câbles de signal TBT 0W76929 et 0W13442 dans l'armoire batterie et vers les ports du dispositif de commutation. Ne raccordez pas les câbles de signal, le technicien Schneider Electric effectuera les raccordements lors de la mise en service.

    Avec les câbles de signal fournis

    Avec les câbles de signal rallongés

  5. Acheminez les câbles de signal 0W76928, 0W76934 et 0W76972 à travers les ouvertures sur les côtés des armoires batteries et vers les ports du BMS du rack et du dispositif de commutation. Ne raccordez pas les câbles de signal, le technicien Schneider Electric effectuera les raccordements lors de la mise en service.
    NOTE: Tous les câbles entre le BMS du rack et le BMS du rack ainsi qu'entre le BMS du système et le BMS du rack sont considérés comme des câbles Class 2/SELV.
  6. Réinstallez le panneau à l'avant du disjoncteur batterie.
  7. Réinstallez la porte avant de l'armoire batterie.
  8. Installez le capteur de température fourni avec l'ASI au-dessus de l'armoire batterie, à environ 300 mm (12 pouces) du haut. Acheminez le câble de signal vers l'ASI et raccordez-le conformément aux instructions du manuel d'installation de l'ASI.
    NOTE: Le capteur de température mesure la température ambiante. Ne placez pas le capteur de température à proximité d'un équipement de chauffage ou de refroidissement externe qui pourrait donner une mesure incorrecte de la température ambiante.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.