990-91430D-012

Présentation de l'interface de communication

  1. TCP/IP

  2. Ports de CONTACT SEC

  3. E/S SMPS

  4. E/S CAN

  5. RS485

  6. E/S CAN du BMS du système

  7. Sortie DC 1 et Sortie DC 2

  8. Commutateur de réinitialisation

  9. Bouton de démarrage

  10. Entrée DC 1 et Entrée DC 2

  11. LED d'état

  12. Commutateur de résistance de terminaison de boucle de bus CAN

  13. Port CAN 1, port CAN 2

  14. Module

  15. EPO

  16. LED bloc d'alimentation 1

  17. LED bloc d'alimentation 2

  18. E/S 1 du dispositif de commutation

  19. E/S 2 du dispositif de commutation

  20. AUX 1 MCCB

  21. AUX 2 MCCB

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.