990-91430D-012

Présentation des câbles de signal entre les armoires batteries et les contacts auxiliaires dans l'ASI

La raccordement des contacts auxiliaires dépend du nombre de disjoncteurs batterie pris en charge par l'ASI. Dans les exemples ci-dessous, deux blocs de disjoncteurs batterie sont pris en charge.

NOTE: Si le courant de court-circuit combiné des armoires batteries dépasse la tension nominale en court-circuit de l'ASI, un coffret avec des fusibles ou un coffret externe avec un disjoncteur batterie doit être installé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Schneider Electric.

Système avec une seule armoire batterie

Système avec deux armoires batteries

Système avec quatre armoires batteries dans deux blocs de batteries

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.