990-91430D-012

Présentation des câbles de signal pour les alarmes et le déclencheur de disjoncteur batterie

Dans les systèmes avec plusieurs armoires batteries, seul le BMS du système de l'armoire batterie 1 (armoire batterie la plus proche de l'ASI) est raccordé à l'ASI. Retirez le câble de signal 0W13441 entre le port d'E/S SMPS et les ports de CONTACT SEC sur l'armoire batterie 2 et l'armoire batterie 3.

  • E/S 1 du dispositif de commutation : utilisé pour envoyer des signaux pour les alarmes mineures et majeures à l'ASI.

  • E/S 2 du dispositif de commutation : utilisé pour recevoir le signal de déclenchement de l'ASI.

Système avec une seule armoire batterie

 

Système avec trois armoires batteries dans deux blocs de batteries

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.