990-91430E-034

Arka Sismik Sabitlemeyi Takın

  1. Arka sismik düzeneği zemine monte edin (aksesuar kitinden 0M-95331 ve arka nakliye braketinden 4 x 870-50102 ve M6 x 16 torx vida). Zemin tipi için uygun donanım kullanın - arka sismik braketi için delik çapı ø14 mm'dir. Minimum gereksinim, M12 kalite 8.8 donanımdır.

    Arkadan Görünüm

  2. Daha fazla akü kabini bulunan sistemlerde, sismik düzenekleri 0M-95331 aksesuar setindeki ara bağlantı plakası 870-51172 ile birbirine bağlayın.

    Arkadan Görünüm

  3. Belirtilen vidaları çıkarın.

    Arkadan Görünüm

  4. Arka sismik braketi çıkarın.

    Arkadan Görünüm

  5. Arka sismik desteği akü kabinlerine takın.

    Arkadan Görünüm

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.