990-91430E-034

Akü Kabinleri arasındaki CAN Bus Kablolarına Genel Bakış

NOT: Daha fazla akü kabini olan sistemlerde, 0W76935 kablolarını kabin BMS'deki CAN 1'den Sistem BMS CAN G/Ç'deki akü kabini 2 ve akü kabini 3'e geçirin.

1. 0W76928 sinyal kablosunu akü kabini 1'in CAN 2 portundan akü kabini 2'nin CAN 1 portuna yönlendirin. Kalan akü kabinleri için tekrarlayın. CAN kablolarını bağlamayın, Schneider Electric servisi başlatma sırasında bağlantıları tamamlayacaktır.

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.