990-91430E-006

Instalación del anclaje antisísmico posterior

  1. Monte el conjunto antisísmico posterior (4 x 870-50102 y tornillos Torx M6 x 16 del kit de accesorios 0M-95331, y el soporte trasero para el envío) en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte antisísmico posterior es de ø14 mm. El requisito mínimo es hardware de grado 8.8 de resistencia M12.

    Vista posterior

  2. En sistemas con más armarios de baterías, interconecte los conjuntos antisísmicos con la placa de interconexión 870-51172 del kit de accesorios 0M-95331.

    Vista posterior

  3. Quite los tornillos que se indican.

    Vista posterior

  4. Retire el soporte antisísmico posterior.

    Vista posterior

  5. Instale el soporte antisísmico posterior en los armarios de baterías.

    Vista posterior

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.