990-91430E-034

Güç Kablolarını Bağlama

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Takılan rakor plakasını delmeyin veya üzerinde delik açmayın veya akü kabinine yakın delik açmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Rakor plakasını çıkarın.
  2. Rakor plakasındaki etikete göre arka rakor plakasındaki kablolar/kanalları delin veya delikler açın.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Kablolara hasar verebilecek keskin kenar bulunmadığından emin olun.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  3. Kablo kanallarını (varsa) monte edin ve rakor plakalarını geri takın.
  4. Güç kablolarını rakor plakasından geçirin ve terminallere bağlayın:
    1. PE kablosunu PE terminaline bağlayın/EGC kablosunu topraklama terminaline bağlayın.
    2. Yalnızca iki delikli kablo pabuçlu kurulumlar için koruma kapağını geçici olarak çıkarın.
      NOT: DC kablosu bağlandığında koruma kapağı yeniden takılmalıdır.
    3. DC+ ve DC- kablolarını DC+ ve DC- terminallerine bağlayın.
  5. Güç kablolarını UPS'e bağlayın. Daha fazla akü kabini çözümün bir parçasıysa, tüm akü kabinlerini aşağıdaki şemaya göre UPS'e bağlayın.
    NOT: Akü kabinlerinin birleşik kısa devre akımı UPS'nin kısa devre değerini aşarsa, sigortalı bir ayırıcı kutusu veya akü kesicili harici bir kutu takılmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Schneider Electric ile iletişime geçin ve UPS'iniz için gönderilen çizimlere bakın.
    NOT: Sisteminize göre doğru kablo bağlantı şemasını izleyin.

    2 Kablolu Bağlantı

    3 Kablolu Bağlantı

  6. İki şeffaf kapağı yeniden takın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.