990-91430E-034

Akü Modüllerini Akü Kabinine Takın

A Tipi Akü Modülü

B Tipi Akü Modülü

UYARI
yaralanma ve elektrik çarpması tehlikesi
  • Akü modüllerini (>17 kg) takarken ve çıkarırken dikkatli olun.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Akü modüllerini raflarda yukarıdan aşağıya doğru takın.
    NOT: A tipi ve B tipi akü modüllerinin konumuna özellikle dikkat edin.

    17, 16, 13 ve 10 Akü Modüllü Akü Kabinleri için Akü Yapılandırmaları

  2. Plakayı akü raflarının önüne yeniden takın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.