990-91430E-037

安装背面抗震固定支架

  1. 将背面抗震组件(附件包 0M-95331 中的 4 x 870-50102 和 M6 x 16 Torx 梅花螺栓外加背面运输支架)安装到地面上。使用适合地面类型的五金件 – 背面抗震支架的孔径为 ø14 mm。最低要求为 M12 强度级别为 8.8 的五金件。

    背面视图

  2. 对于带多个电池柜的系统,使用附件包 0M-95331 中的连接板870-51172 将抗震组件相互连接。

    背面视图

  3. 拆下所示的螺钉。

    背面视图

  4. 拆下背面抗震支架。

    背面视图

  5. 将背面抗震支架安装在电池柜上。

    背面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.