990-91430E-018

背面耐震アンカーの設置

  1. 背面耐震アセンブリ(アクセサリーキット0M-95331に含まれる4つの870-50102およびM6 x 16トルクスネジと、背面輸送用ブラケット)を床に固定します。床のタイプに合った適切な金具を使用してください。背面耐震ブラケットの穴の直径はø14mmです。使用する金具の最小要件は、M12強度グレード8.8です。

    背面図

  2. システム内に複数のバッテリーキャビネットがある場合は、耐震アセンブリをアクセサリーキット0M-95331に含まれる相互接続プレート870-51172で相互接続します。

    背面図

  3. 以下の図に示すネジを取り外します。

    背面図

  4. 背面の耐震ブラケットを取り外します。

    背面図

  5. 背面の耐震ブラケットをバッテリーキャビネットに取り付けます。

    背面図

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.