990-91430E-034

İletişim Arayüzüne Genel Bakış

  1. TCP/IP

  2. KURU KONTAK portları

  3. SMPS G/Ç

  4. CAN G/Ç

  5. RS485

  6. Sistem BMS CAN G/Ç

  7. DC ÇIKIŞ 1 ve DC ÇIKIŞ 2

  8. Sıfırlama anahtarı

  9. Başlatma düğmesi

  10. DC GİRİŞ 1 ve DC GİRİŞ 2

  11. Durum LED'leri

  12. CAN bus döngü sonlandırma direnci anahtarı

  13. CAN 1 portu, CAN 2 portu

  14. Modül

  15. EPO

  16. PSU 1 LED'i

  17. PSU 2 LED'İ

  18. SG GÇ 1

  19. SG GÇ 2

  20. MCCB AUX 1

  21. MCCB AUX 2

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.