990-91430E-019

후면 내진 고정 설치

  1. 후면 내진 어셈블리(어셈블리 키트 0M-95331의 4 x 870-50102 및 M6 x 16 Torx 나사와 후면 운송 브라켓)를 바닥에 장착합니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 후면 내진 브라켓의 구멍 직경은 ø14mm입니다. 최소 요구 사항은 M12 강도 등급 8.8 하드웨어입니다.

    후면 모습

  2. 더 많은 배터리 캐비넷이 있는 시스템에서는 액세서리 키트 0M-95331의 상호 연결 플레이트 870-51172와 내진 어셈블리를 상호 연결합니다.

    후면 모습

  3. 표시된 나사를 제거합니다.

    후면 모습

  4. 후면 내진 브라켓을 제거합니다.

    후면 모습

  5. 배터리 캐비넷에 후면 내진 브라켓을 설치합니다.

    후면 모습

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.