990-91430E-034

Akü Çözümünü Kapatma

NOT: Bu prosedür yalnızca akü çözümünün kısa süreli olarak kapatılması içindir. Akü çözümünün daha uzun bir süre kapalı kalması gerekiyorsa lütfen Schneider Electric ile iletişime geçin.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Akü kabininde dahili bir enerji kaynağı bulunur. Akü kesicisi açıldıktan sonra hala tehlikeli voltaj mevcuttur.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Akü gücünü UPS'den ayırmak için her bir akü kabininin akü kesicisini manuel olarak OFF (açık) konuma ayarlayın.
    NOT: Sistem BMS ve kabin BMS çalışmaya devam edecektir.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.