990-91430E-017

Installazione dell'ancoraggio sismico posteriore

  1. Fissare il kit antisismico posteriore (4 x 870-50102 e viti Torx M6 x 16 disponibili nel kit di accessori 0M-95331 e la staffa di spedizione posteriore) al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nella staffa di antisismica posteriore è di ø14 mm. Il requisito minimo è hardware M12 con grado di resistenza 8.8.

    Vista posteriore

  2. Nei sistemi con più armadi delle batterie, collegare tra loro i kit antisismici con la piastra di interconnessione 870-51172 disponibile nel kit di accessori 0M-95331.

    Vista posteriore

  3. Rimuovere le viti indicate.

    Vista posteriore

  4. Rimuovere la staffa antisismica posteriore.

    Vista posteriore

  5. Installare la staffa antisismica posteriore sugli armadi delle batterie.

    Vista posteriore

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.