990-91430E-034

Alarmlar ve Akü Kesici Trip için Sinyal Kablolarına Genel Bakış

Daha fazla akü kabinine sahip sistemlerde, UPS'ye yalnızca akü kabini 1'in (UPS'ye en yakın kabin) sistem BMS'si bağlanır. SMPS G/Ç portu ile akü kabini 2 ve akü kabini 3 üzerindeki KURU KONTAK portları arasındaki 0W13441 sinyal kablosunu çıkarın.

  • SG GÇ 1: UPS'ye küçük ve büyük alarmlar için sinyal göndermek için kullanılır.

  • SG GÇ 2: UPS'den kapama sinyali almak için kullanılır.

Tek Akü Kabinli Sistem

 

İki Akü Grubunda Üç Akü Kabinli Sistem

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.