990-91430E-034

Sinyal Kablolarını Ana Şaltere, Kabin BMS'sine ve Sistem BMS Portlarına Yönlendirin

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Takılan rakor plakasını delmeyin veya üzerinde delik açmayın veya akü kabinine yakın delik açmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Sinyal kablolarını hazırlamadan ve yönlendirmeden önce bağlantılara tam bir genel bakış için lütfen UPS teslim çizimlerine bakın.
  1. Sinyal kabloları için rakor plakalarını çıkarın.
  2. Kablolar/kanallar için delikler açın ve kablo kanallarını (varsa) takın.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Kablolara hasar verebilecek keskin kenar bulunmadığından emin olun.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  3. Sağlanan SELV sinyal kablosu 0W13444 ve ELV sinyal kabloları 0W76929 ve 0W13442 5 m (16,4 fit) uzunluktadır. UPS'e olan mesafe beklenen 5 m'den ( 16,4 ft)fazlaysa üç sinyal kablosunun uzunluğunu uzatabilirsiniz. Aşağıdaki talimatlardan birini izleyin:

    Sinyal kablosu özellikleri

    0W13444 4 iletken, 22 AWG, 600 V ETFE UL10086, telden, 90 °C
    0W76929 2 iletken, 24 AWG, 600 V ETFE UL10086, çift izolasyonlu, telden, 90 °C
    0W13442 2 iletken, 22 AWG, 600 V ETFE UL10086, çift yalıtımlı, telden, 90°C
    • Sağlanan sinyal kablosu, akü kabini ile UPS arasında ulaşılabilecek kadar uzundur.: Erkek adaptör konnektörünü sinyal kablolarının ucundan çıkarın ve bir sonraki adıma geçin. VEYA
    • Sağlanan sinyal kablosu, akü kabini ile UPS arasına ulaşacak kadar uzun DEĞİLDİR.: Dişi konnektörü ve erkek adaptör konnektörünü sinyal kablosunun ucundan çıkarın, sinyal kablosunu 120 mm (4,7 inç) uzunluğunda kısaltın ve etiketleri ve dişi konnektör ile erkek adaptör konnektörünü sinyal kablosuna yeniden takın. Bir sinyal kablosu takın* Erkek adaptör konnektörüne, akü kabininden UPS'e ulaşmak için doğru uzunlukta bir sinyal kablosu (birlikte verilmez) takın. Alternatif olarak, sinyal kablosu uzantılarını da kıvırabilirsiniz. Kıvrım noktasının akü kabini dışındaki kanallarda veya kablo kanallarında değil, akü kabininde olduğundan emin olun.
  4. SELV sinyal kablosu 0W13444 ile ELV sinyal kabloları 0W76929 ve 0W13442'yi akü kabinine ve ana şalter bağlantı noktalarına yönlendirin. Sinyal kablolarını bağlamayın, Schneider Electric servisi başlatma sırasında bağlantıları tamamlayacaktır.

    Sağlanan Sinyal Kabloları ile

    Uzatılan Sinyal Kabloları ile

  5. 0W76928, 0W76934 ve 0W76972 sinyal kablosunu akü kabinlerinin yanlarındaki açıklıklardan ve kabin BMS'sindeki bağlantı noktalarına ve ana şalter portlarına yönlendirin. Sinyal kablolarını bağlamayın, Schneider Electric servisi başlatma sırasında bağlantıları tamamlayacaktır.
    NOT: Kabin BMS ile raf BMS arasındaki ve ayrıca sistem BMS ile kabin BMS arasındaki tüm kablolar Class 2/SELV olarak dikkate alınır.
  6. Plakayı akü kesicisinin önüne yeniden takın.
  7. Akü kabininin ön kapağını yeniden takın.
  8. UPS ile birlikte verilen sıcaklık sensörünü akü kabininin üzerine, üstten yaklaşık 300 mm (12 inç) mesafe ile takın. Sinyal kablosunu UPS'e yönlendirin ve UPS kurulum kılavuzundaki talimatlara göre bağlayın.
    NOT: Sıcaklık sensörü ortam sıcaklığını ölçer. Sıcaklık sensörünü, ortam sıcaklığının yanlış bir şekilde ölçülmesine neden olabilecek harici ısıtma veya soğutma ekipmanının yakınına yerleştirmeyin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.