990-91430E-034

Veri Günlüğü Kitinden Veri Günlüğünü İndirme (Opsiyonel)

  1. Kapak plakasını veri günlüğü kitinden çıkarın.
  2. USB bağlantı noktasına bir USB cihazı bağlayın. LED1 (USB) yanana kadar İNDİR butonuna 50 milisaniye ile 3 saniye arasında basılı tutun. USB cihazına veriler indirilirken LED1 (USB) yanıp söner (1 saniye aralıkla).
    NOT: Önerilen USB aygıtı kapasitesi 32GB veya daha fazladır ve dosya sistemi FAT32 (önerilen) veya NTFS'yi destekler.
    NOT: İndirme süresi yaklaşık 80 dakika sürer (eMMC veri kapasitesi 24GB, FAT32 tabanlı USB dosya sistemi).
  3. İndirme işlemi tamamlandığında LED1 (USB) söner. Kapak plakasını veri günlüğü kitine geri takın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.