990-91430E-006

Descripción general de la interfaz de comunicación

  1. TCP/IP

  2. Puertos de CONTACTO SECO

  3. E/S SMPS

  4. E/S CAN

  5. RS485

  6. E/S CAN BMS del sistema

  7. CC salida 1 y CC salida 2

  8. Interruptor de reinicio

  9. Botón de puesta en marcha

  10. CC entrada 1 y CC entrada 2

  11. LED de estado

  12. Interruptor de resistencia de terminación de bucle de bus CAN

  13. Puerto CAN 1, puerto CAN 2

  14. Módulo

  15. EPO

  16. LED PSU 1

  17. LED PSU 2

  18. E/S SG 1

  19. E/S SG 2

  20. MCCB AUX 1

  21. MCCB AUX 2

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.