990-91430E-017

Panoramica dell'interfaccia di comunicazione

  1. TCP/IP

  2. Porte DRY CONTACT

  3. SMPS I/O

  4. CAN I/O

  5. RS485

  6. CAN I/O sistema BMS

  7. DC OUT 1 e DC OUT 2

  8. Interruttore di ripristino

  9. Pulsante di avvio

  10. DC IN 1 e DC IN 2

  11. LED di stato

  12. Interruttore della resistenza di terminazione del circuito del bus CAN

  13. Porta CAN 1, porta CAN 2

  14. Modulo

  15. EPO

  16. PSU 1 LED

  17. PSU 2 LED

  18. SG IO 1

  19. SG IO 2

  20. MCCB AUX 1

  21. MCCB AUX 2

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.