990-91430E-019

통신 인터페이스 개요

  1. TCP/IP

  2. 무전압 접점 포트

  3. SMPS I/O

  4. CAN I/O

  5. RS485

  6. 시스템 BMS CAN I/O

  7. DC OUT 1 및 DC OUT 2

  8. 스위치 재설정

  9. 시작 버튼

  10. DC IN 1 및 DC IN 2

  11. 상태 LED

  12. CAN 버스 루프 종단 저항 스위치

  13. CAN 1 포트, CAN 2 포트

  14. 모듈

  15. 비상 전원 차단(EPO)

  16. PSU 1 LED

  17. PSU 2 LED

  18. SG IO 1

  19. SG IO 2

  20. MCCB AUX 1

  21. MCCB AUX 2

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.