990-91405J-017

Efficienza

Rendimento in modalità batteria

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Carico al 25%

77.58

90.49

89.13

88.73

89.63

91.16

89.86

90.38

91.47

91.51

Carico al 50%

85.91

92.64

91.91

91.55

92.39

93.42

92.89

93.07

93.48

93.53

Carico al 75%

88.74

92.33

92.32

92.23

92.87

93.67

93.34

93.53

93.65

93.68

Carico al 100%

90.07

92.24

92.11

92.28

92.76

93.47

93.29

93.48

93.58

93.25

Rendimento in modalità ECO

Valori nominali dell'UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Carico al 25%

80.4

87.53

88.96

91.48

91.79

92.02

89.25

90.09

91.13

91.39

Carico al 50%

88.73

92.81

94.08

94.95

95.05

95.51

94.05

94.56

95.07

96.67

Carico al 75%

91.21

95.43

95.75

96.53

96.58

96.94

95.74

96.15

96.55

97.05

Carico al 100%

93.67

96.21

96.61

97.27

97.27

97.51

96.58

96.88

97.11

97.69

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.