990-91405J-017

Opzioni

Opzioni di configurazione

  • Singola o doppia rete di alimentazione

  • Fino a quattro UPS in parallelo - 3+1 per la ridondanza e 4 per la capacità

  • Mod. ECO

Opzioni hardware

NOTA: tutte le opzioni hardware elencate qui potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
  • Kit alimentazione di ritorno per Galaxy PW 2nd Gen da 10 a 30 kVA 3:1 (EPWOPT015)

  • Kit alimentazione di ritorno per Galaxy PW 2nd Gen da 10 a 120 kVA 3:1 (EPWOPT016)

  • Galaxy PW 2nd Gen da 10-60 kVA, kit IP42 per armadi da 800 mm di larghezza (EPWOPT017)

  • Galaxy PW 2nd Gen da 60-80 kVA, kit IP42 per armadi da 800 mm di larghezza (EPWOPT018)

  • Galaxy PW 2nd Gen, kit IP42 per armadi da 1200 mm di larghezza (EPWOPT019)

  • Galaxy PW 2nd Gen, kit IP42 per armadi da 1600 mm di larghezza (EPWOPT020)

  • Scheda di gestione della rete (AP9547)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.