990-91405J-017

Conformità

Sicurezza IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Gruppi di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza
IEC 62040-1:2013-01, prima edizione emendamento 1
CEM IEC 62040-2:2016, Edizione 3.0, Gruppi di continuità (UPS) – Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC).
IEC 62040-2:2005-10, edizione 2.0, Gruppi di continuità (UPS) – Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM)
Prestazioni IEC 62040-3: 2011-03 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova
Caratteristiche ambientali IEC 62040-4: 2013-04 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova
Trasporto ISTA 2B
Livello di inquinamento 2
Categoria di sovratensione III
Sistema di messa a terra TN-S, TN-C, TT o IT
Classe di protezione I
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.