990-91406D-024

Conecte os cabos de energia em um nobreak de 100-120 kVA 3:1 220 VDC

  1. Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição OFF (aberto).
  2. Abra a porta dianteira do nobreak.
  3. Remova as tampas indicadas.
  4. Passe os cabos de energia pela parte inferior do nobreak.
  5. Conecte o cabo de PE ao barramento PE.
  6. Conecte os cabos de entrada (L1, L2, L3), cabos de bypass (L, N), cabos de saída (L, N), e cabos DC (DC+, DC-).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?