990-91406D-024

Vedar as aberturas dos cabos com Massa à prova de fogo para Conformidade IP31

NOTA: Após conectar todos os cabos, é obrigatório selar todas as aberturas dos cabos com a massa à prova de fogo fornecida para conformidade com a IP31.
  1. Siga as instruções do fabricante para suavizar a massa à prova de fogo fornecida. Aplique massa suficiente em torno de todas as aberturas de cabos na parte inferior do nobreak.
  2. Certifique-se de que todas as aberturas ao redor dos cabos estejam completamente seladas. As aberturas dos cabos acabados devem ter este aspecto.
  3. Reinstale todas as tampas.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.