Segurança com eletricidade
PERIGO |
|---|
|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
PERIGO |
|---|
|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Em sistemas onde a proteção contra backfeed
não é parte do projeto padrão, um dispositivo de isolamento
automático (opção de proteção contra backfeed
ou qualquer sistema que atenda aos requisitos da norma IEC/EN 62040–1 ou UL1778 5ª edição – dependendo de qual
das duas é aplicável à sua região) deve ser instalado
para impedir qualquer possibilidade de tensão ou energia perigosa
nos terminais de entrada do dispositivo de isolamento. O dispositivo
deve abrir-se em até 15 segundos após a falha da fonte de
alimentação e ser dimensionado de acordo com as especificações.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Quando a entrada do nobreak está conectada por meio de isoladores externos que, quando abertos, isolam o neutro, ou quando o sistema de proteção contra retroalimentação é fornecido externamente ao equipamento, ou está conectado a um sistema de distribuição de energia IT, o usuário deve fixar uma etiqueta nos terminais de entrada do nobreak, em todos os isoladores de energia principal longe da área do nobreak e em pontos de acesso externos entre esses isoladores e o nobreak. O seguinte texto deverá ser exibido (ou equivalente em uma linguagem que seja aceitável no país em que o equipamento será instalado):
PERIGO |
|---|
|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Risco de presença de tensão reversa. Antes de
trabalhar neste circuito: Isole o nobreak e verifique a presença
de tensão perigosa entre todos os terminais, incluindo no aterramento.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
CUIDADO |
|---|
|
Risco de perturbação eletromagnética
Este produto pode causar uma corrente CC no condutor PE.
Onde um dispositivo de proteção operado por corrente residual
(RCD) for usado para proteção contra choque elétrico,
apenas um RCD de Tipo B será permitido no lado de alimentação
deste produto.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos
do equipamento.
|
PERIGO
CUIDADO