990-91407C-012

Passage d'une ASI unitaire du bypass de maintenance en mode normal

  1. Vérifiez que tous les interrupteurs à l'exception du MBB de l'interrupteur du bypass de maintenance sont ouverts.
  2. Fermez (position ON) l'interrupteur d'entrée du commutateur statique (SSIB).

    L'affichage s'allume et l'écran d'accueil s'affiche.

  3. Fermez (position ON) l'interrupteur de sortie de l'unité UOB.
  4. Fermez (position ON) l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB.
  5. Fermez (position ON) le(s) disjoncteur(s) batterie BB.
  6. Ouvrez (position OFF) l'interrupteur du bypass de maintenance MBB.

    L'ASI passe automatiquement en mode normal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?