990-91407C-037

将单机 UPS 从维修旁路模式切换至正常模式

  1. 检查所有断路器(除维修旁路断路器 (MBB))是否均处于 OFF(断开)位置。
  2. 将静态开关输入断路器 (SSIB) 拨到 ON(闭合)位置。

    显示屏将亮起并显示主屏幕。

  3. 将设备输出断路器 (UOB) 拨到 ON(闭合)位置。
  4. 将设备输入断路器 (UIB) 拨到 ON(闭合)位置。
  5. 将电池断路器 (BB) 拨到 ON(闭合)位置。
  6. 将维修旁路断路器 (MBB) 拨到 OFF(断开)位置。

    UPS 会自动切换至正常模式。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?