990-91407C-025

Przełączanie pojedynczego zasilacza UPS z trybu obejścia serwisowego do trybu normalnego

  1. Upewnij się, że wszystkie wyłączniki, poza wyłącznikiem obejścia serwisowego (MBB), znajdują się w pozycji WYŁ. (otwartej).
  2. Przełącz wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB) do pozycji WŁ. (zamkniętej).

    Włączy się wyświetlacz i pojawi się ekran główny.

  3. Przełącz wyłącznik wyjściowy jednostki (UOB) do pozycji WŁ. (zamkniętej).
  4. Przełącz wyłącznik wejściowy jednostki (UIB) do pozycji WŁ. (zamkniętej).
  5. Przełącz wyłącznik(i) baterii (BB) do pozycji WŁ. (zamkniętej).
  6. Przełącz wyłącznik obejścia serwisowego (MBB) do pozycji WYŁ. (otwartej).

    Zasilacz UPS automatycznie przejdzie do trybu normalnego.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?