990-91407C-005

Wechseln einer Einzel-USV aus dem Wartungs-Bypass-Modus in den normalen Modus

  1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Schalter mit Ausnahme des Wartungs-Bypass-Schalters (MBB) in der Position OFF (AUS) befinden.
  2. Drehen Sie den Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) in die Position EIN (geschlossen).

    Die Anzeige wird eingeschaltet und der Startbildschirm wird angezeigt.

  3. Drehen Sie den Ausgangsschalter (UOB) in die Position EIN (geschlossen).
  4. Drehen Sie den Eingangsschalter (UIB) in die Position EIN (geschlossen).
  5. Drehen Sie den/die Batterieschalter (BB) in die Position EIN (geschlossen).
  6. Drehen Sie den Wartungs-Bypass-Schalter (MBB) in die Position AUS (geöffnet).

    Die USV wechselt automatisch in den Normalbetrieb.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?