990-91407C-006

Transferir un SAI unitario del modo en derivación de mantenimiento al modo normal

  1. Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abiertos), excepto el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB).
  2. Coloque el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) en la posición ON (cerrado).

    La pantalla se enciende y se muestra la pantalla de inicio.

  3. Coloque el disyuntor de salida de unidad (UOB) en la posición ON (cerrado).
  4. Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) en la posición ON (cerrado).
  5. Coloque el disyuntor o los disyuntores de la batería del SAI (BB) en la posición ON (cerrados).
  6. Coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) en la posición OFF (abierto).

    El SAI se transfiere automáticamente al modo normal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?